Définition d'une base de données de points IHM
Dans la base de données de points IHM, vous pouvez définir les données que FactoryTalk View doit surveiller. Il existe une base de données de points IHM par serveur IHM. Chaque entrée de la base de données est appelée un point IHM. Un point IHM est un nom logique désignant une variable dans un périphérique ou en mémoire locale (RAM) qui est référencée dans la base de données des points IHM.
Toutes les parties du système utilisent des valeurs de points. Les graphiques utilisent des valeurs de points pour contrôler l'animation d'un affichage ou pour mettre à jour un graphique de tendance ; la fonction d'alarme surveille les valeurs de points IHM et les compare aux limites "acceptables" ; le journal des données stocke les valeurs pour créer un historique.
Les points IHM sont nécessaires lorsque vous avez besoin d'informations supplémentaires incluses dans la valeur du point. Ces informations supplémentaires peuvent porter sur une plage de valeurs minimales/maximales ou sur des unités de valeur. Si vous n'avez pas besoin de ces informations, vous pouvez utiliser des références directes aux points situés dans d'autres serveurs de données.
Points IHM que vous ne créez pas
Un ensemble de points est généré automatiquement lorsque vous créez un projet de serveur IHM ; ces points sont stockés dans un répertoire appelé "système" de la base de données de points.
- Points système - stockent des informations générées pendant l'exécution du système, y compris l'heure et la date de réinitialisation des alarmes, l'heure et la date système et les informations de l'utilisateur actuel. Il existe donc des points système analogiques, binaires et de type chaîne. Vous pouvez les utiliser dans toutes les parties de l'application appropriées, mais vous ne pouvez pas éditer les points système.CONSEIL:Le nombre maximal de points IHM d'alarme autorisé est de 5 000 par serveur IHM.Chaque affichage graphique peut contenir 1 000 expressions ou références aux points.
Fournir une réponse