Créer un point IHM

Les options de l'
Editeur de points
répertoriées ci-dessous sont communes à tous les types de point. Pour afficher les options supplémentaires pour un type de point particulier, accédez à la rubrique d'aide le concernant.
Pour créer un point IHM
  1. Sélectionnez le serveur IHM dans lequel vous souhaitez créer le point.
  2. Ouvrez l'
    Editeur de points
    de l'une des méthodes suivantes :
    • Cliquez deux fois sur l'icône
      Points
      du dossier
      Points
      dans la fenêtre d'
      Exploration
      .
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre
      Points
      et sélectionnez
      Ouvrir
      dans le menu contextuel.
    • Faites glisser l'icône
      Points
      sur l'espace de travail.
  3. Pour ajouter le point à un dossier, cliquez deux fois sur le dossier dans la hiérarchie de dossiers pour l'ouvrir. Le nom du dossier apparaît dans la zone
    Nom
    .
  4. Cliquez sur le bouton
    Nouveau
    dans la section du formulaire pour effacer le formulaire et positionner le curseur dans la zone
    Nom
    .
  5. Saisissez le nom du point et sélectionnez son type.
  6. Saisissez les informations supplémentaires nécessaires dans la section des
    points
    pour le type de point que vous créez.
  7. Sélectionnez une source de données et saisissez les informations pour ce type de source de données comme il se doit.
  8. Cliquez sur
    Accepter
    pour enregistrer le point dans la base de données de points IHM.
    CONSEIL:
    • Vous ne pouvez pas modifier le type ou le nom d'un point après l'avoir créé. Pour renommer un point ou modifier son type, vous devez d'abord le dupliquer, puis lui attribuer un nouveau nom et un autre type.
    • Lorsque vous saisissez les informations dans le formulaire, les boutons
      Préc
      et
      Suiv
      deviennent alors
      Accepter
      et
      Ignorer
      . Cliquez sur
      Accepter
      pour enregistrer les informations du point. Cliquez sur
      Ignorer
      pour annuler les modifications apportées à un point.
    • Vous pouvez également créer de nouveaux points dans le Navigateur de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal