Configurer une base de données de points IHM

Une base de données de points IHM est constituée d'enregistrements appelés
points
. (Un
point
est similaire à un
symbole
dans la terminologie de programmation PLC.) Dans la base de données de points IHM, vous définissez les données que l'application doit surveiller. Il existe une base de données de points par serveur IHM.
Pour configurer une base de données de points
  • Concevez un système de conventions pour l'appellation des points.
  • Créez l'arborescence des dossiers pour organiser les points en groupes.
    Par exemple, un dossier représentant un lieu spécifique de l'atelier peut contenir des dossiers qui représentent les machines du lieu en question. Chaque dossier de machine contiendrait un groupe de points représentant les périphériques surveillés.
  • Dans l'
    Editeur de points
    , créez les dossiers et les points qui constituent la base de données. Pour créer un point IHM, spécifiez son nom, le type de données qu'il contiendra et sa source des données. Les données exactes nécessaires dépendent du type de point et de la source de données.
  • Dans l'
    Editeur de points
    , configurez les alarmes pour chacun des points. Vous pouvez effectuer ceci lors de l'ajout d'un point ou vous pouvez modifier le point plus tard pour ajouter cette information.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal