A propos des sources de données

La documentation de
FactoryTalk View
utilise l'expression « source de données » comme terme générique incluant toutes les sources de données de point possibles, à la fois pour les points de serveur de données et pour les points IHM.
La source des données peut être la mémoire ou un périphérique tel qu'un contrôleur logique programmable ou un serveur OPC. L'application écrit et lit des valeurs à partir de la source des données.
La source des données est configurée pour échanger des informations (sous la forme de valeurs numériques ou de valeurs de chaînes) entre l'application et le matériel contrôlé par votre projet.
La source des données pour les points IHM analogiques, binaires ou de type chaîne peut être Périphérique ou Mémoire. Pour les points système, la source des données est Mémoire.
Périphérique
Quand vous choisissez Périphérique en tant que source des données pour un point, vous devez spécifier l'origine de la valeur obtenue pour le point. Il peut s'agir d'un emplacement dans la mémoire du contrôleur programmable ou d'un élément OPC.
Mémoire
Les données d'un point dont la source des données est la mémoire ne proviennent que de la table des valeurs. Le point de mémoire n'est pas associé à un contrôleur programmable. Sa valeur au démarrage est définie par le paramètre Valeur initiale. La valeur actuelle peut être modifiée à l'aide d'un objet de l'affichage graphique.
Système
Lorsque vous créez un nouveau projet, l'application crée les points système. Ils se trouvent dans un dossier appelé
Système
et leur source de données est Système. Ils stockent des informations générées lors de l'exécution du système, telles que l'heure et la date système courantes. Vous ne pouvez ni créer ni modifier des points système, mais vous pouvez les utiliser comme les autres points.
IMPORTANT:
Ne créez pas de points IHM pointant vers un point système. Si un projet contient un point IHM pointant vers un point système, les utilisateurs risquent de ne pas parvenir à créer un MER ou d'être confrontés à des problèmes de performance d'exécution.
Indépendamment de leur source, les valeurs de points sont enregistrées dans la
table des valeurs
. Toutes les parties du projet, notamment les affichages graphiques, les alarmes, etc., lisent les valeurs de cette table.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal