Enregistrer des données de points
La base de données de points IHM ne stocke pas les valeurs réelles de points. Elle définit simplement les valeurs qui sont à collecter. Les valeurs elles-mêmes sont stockées dans une table des valeurs sur le serveur IHM. Lorsque le serveur IHM est désactivé, la table des valeurs est effacée. Pour conserver un enregistrement permanent des valeurs de points, enregistrez ces valeurs dans un fichier journal des données sur disque.
Pour enregistrer les valeurs de point sur disque, vous devez créer un modèle de journal de données dans l'éditeur
Modèle de journal des données
et préciser les points à enregistrer.Pour afficher la valeur actuelle d'un point (la valeur stockée dans la table des valeurs), créez un graphique avec les champs affichés ou avec un objet tendance qui comporte ces informations.
CONSEIL:
Un modèle de journal des données peut enregistrer jusqu'à 10 000 points.
Fournir une réponse