A propos des expressions

Une expression peut être un nom de point, un espace réservé de points, une équation mathématique ou logique, ou une fonction qui renvoie une valeur numérique, une chaîne ou une valeur true/false. Pour les expressions qui renvoient des valeurs true/false, 1 et les autres valeurs différentes de zéro signifient True et zéro signifie False. Les expressions vous permettent de manipuler les données collectées depuis les périphériques et de les rendre plus significatives en les comparant à d'autres valeurs, en les combinant avec d'autres valeurs ou en créant des relations de cause à effet entre les valeurs, ou en les affichant.
Les expressions qui contiennent :
  • Les points, les espaces réservés de points, les opérateurs arithmétiques au niveau du bit et les fonctions mathématiques, telles que SQRT (racine carrée), qui renvoient des valeurs numériques.
  • les opérateurs relationnels et logiques ainsi que les fonctions telles que ALM_FAULT (défaut d'alarme) et qui renvoient des valeurs true/false.
  • les fonctions non mathématiques, comme la fonction CurrentLanguage qui renvoie le code RFC17766 pour la langue actuelle d'une application.
  • la logique If-Then-Else qui renvoie des valeurs numériques ou des valeurs true/false, selon leur structure. Elles sont appelées « expressions conditionnelles », car leur résultat varie selon que l'instruction If est true ou false. Quand l'instruction If est évaluée à True, le résultat est défini par l'instruction Then. Quand l'instruction If est évaluée à False, le résultat est défini par l'instruction Else.
Utiliser des expressions dans :
  • Affichages graphiques
  • Configuration des alarmes
  • Configuration des informations
  • Macros
  • Connexions globales
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal