point d'entrée

Lors de l'exécution, la mise au point d'un objet d'affichage graphique est active lorsqu'il est actif et prêt à recevoir une entrée provenant de la souris ou du clavier. Certains objets doivent être sélectionnés par tabulation ; vous pouvez également appuyer (sur des écrans tactiles) ou cliquer dessus pour les activer.
Appuyez sur la touche de
tabulation
pour passer à l'objet actif suivant. La tabulation permet de se déplacer entre ces objets du coin supérieur gauche au coin supérieur droit.
Appuyez sur la combinaison de touches
Maj+Tab
pour revenir à l'objet actif précédent.
Les objets qui acceptent les points d'entrée sont notamment l'objet tendance, le sélecteur de liste de contrôle, le sélecteur de liste de contrôle piloté, le sélecteur de liste d'affichage, la liste d'alarmes, la liste d'états des alarmes et de bandeau des alarmes, la liste des diagnostics, le point de curseur d'entrée numérique et les contrôles ActiveX tiers.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal