Affichages graphiques par défaut

Pour vous aider à créer et exécuter votre projet aussi vite que possible,
FactoryTalk View Studio
crée plusieurs affichages graphiques par défaut qui sont préconfigurés pour une application standard. Les affichages par défaut sont générés lorsque vous créez le projet.
L'application crée les affichages par défaut suivants :
  • [ALARME] - apparaît lors du déclenchement d'alarmes. Utilisez cet affichage pour informer l'opérateur lorsqu'une situation dangereuse ou critique se présente.
  • [DIAGNOSTICS] - apparaît lorsque le système effectue certaines activités. Utilisez cet affichage pour informer l'opérateur des messages d'informations, des avertissements, des erreurs et des messages d'audit émis par l'application.
  • [INFORMATIONS] - apparaît lors du déclenchement des messages configurés. Utilisez cet affichage pour envoyer à l'opérateur des messages émis lors de l'exécution concernant des informations nécessitant une attention immédiate.
  • PRINCIPALE - Affichage graphique de démarrage par défaut. Vous pouvez spécifier un autre affichage graphique initial dans l'éditeur de démarrage.
Vous pouvez utiliser les affichages par défaut en l'état, les modifier ou créer vos propres affichages.
Pour modifier un affichage par défaut
  1. Ouvrez l'affichage en procédant comme suit :
    • Dans la fenêtre d'
      Exploration
      , ouvrez la liste des
      affichages
      dans le dossier
      Graphiques
      , puis cliquez deux fois sur le nom du fichier graphique à modifier.
    • Faites glisser le nom de l'affichage vers la liste des
      affichages
      dans le volet de droite.
      CONSEIL:
      Pour ouvrir l'affichage [ALARME], [DIAGNOSTICS] ou [INFORMATION], vous pouvez également cliquer sur le bouton
      Editer
      dans l'Editeur de configuration des alarmes, de configuration de listes des diagnostics ou de configuration des informations.
  2. Utilisez les outils et les options de menu disponibles dans l'
    Editeur de graphiques
    pour modifier l'affichage graphique.
  3. Enregistrez l'affichage graphique. Si vous souhaitez conserver l'affichage par défaut pour pouvoir le consulter ultérieurement, choisissez
    Enregistrer sous
    pour attribuer un nouveau nom à l'affichage modifié.
    CONSEIL:
    Les
    Bibliothèques de graphiques
    mettent également à votre disposition des copies des affichages graphiques par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal