Fichier XML graphique FactoryTalk View
Le fichier XML (Extensible Markup Language) de l'affichage graphique
FactoryTalk View
est un document XML qui décrit l'ensemble d'un affichage graphique, y compris les éléments suivants :- Paramètres d'affichage
- Objets graphiques
- Propriétés
- Connexions
- Animations
- Affectations de touches
- Groupe
- Wallpaper
Un fichier XML d'affichage graphique
FactoryTalk View
contient les parties suivantes :- Déclaration XML
- Elément XML
- Elément racine
Un fichier XML d'affichage graphique
FactoryTalk View
peut contenir les éléments, attributs et caractères suivants :- Eléments et attributs XML
- Elément displaySettings
- Eléments objet graphique
- Eléments group
- Caractères spéciaux
La manière la plus simple de comprendre comment les parties d'un affichage sont liées à un fichier XML consiste à créer un affichage, à y ajouter des objets, à exporter le fichier et à regarder comment il décrit l'affichage.
CONSEIL:
- Utilisez l'Assistant d'imp.-exp. de graphiquespour importer et exporter les informations XML relatives aux affichages graphiques et modifiez le fichier exporté à l'aide d'un éditeur de texte tel que Notepad.
- L'objet Image ou OLE ne prend pas en charge l'importation ou l'exportation au format XML.
Pour déterminer si un fichier XML est bien formé, ouvrez le fichier dans Internet Explorer. Si le code XML apparaît dans Internet Explorer, le fichier XML est bien formé. S'il est mal formé, Internet Explorer affiche un message d'erreur. Les utilisateurs de XML confirmés peuvent créer des documents XML en les programmant à l'aide de programmes comme Microsoft Visual Basic et Microsoft Visual C++. Pour plus d'informations sur le langage XML, rendez-vous sur https://www.w3.org/XML/.
Fournir une réponse