Eléments et attributs XML

Un document XML peut contenir des types d'éléments, des éléments et des attributs d'éléments. Chaque document XML comporte un seul élément appelé élément document ou racine qui contient d'autres éléments imbriqués. L'élément racine d'un document XML graphique est l'élément
gfx
. Il représente l'affichage graphique.
D'autres éléments définissant et décrivant l'affichage graphique sont imbriqués dans l'élément gfx. Les éléments consistent en un point de départ, le contenu de l'élément et un point final. Les éléments ont des attributs et les attributs ont des valeurs. Vous pouvez spécifier plusieurs attributs pour un élément et avoir plusieurs éléments dans un fichier XML.
Les éléments peuvent également contenir des sous-éléments qui ont leurs propres attributs. Captions, imageSettings, states, animations, thresholds et connections sont des exemples de sous-éléments. A leur tour, ces derniers peuvent avoir leurs propres sous-éléments, comme des éléments stateID dans l'élément states, des éléments animateType dans l'élément animations, des éléments threshold dans l'élément thresholds et des éléments connection dans un élément connections. Les éléments caption et imageSettings peuvent être des sous-éléments d'un objet graphique ou des sous-éléments dans un sous-élément state.
Dans les définitions de l'aide des éléments et attributs :
  • Le texte entre guillemets (" ") indique un type de données tel que chaîne, nombre entier, flottant et autre.
  • Le texte séparé par une barre verticale | indique les valeurs possibles d'un attribut. On ne peut indiquer qu'un seul attribut à la fois.
  • Les valeurs apparaissent entre guillemets doubles et suivent un signe égal (=).
Chaque objet graphique est défini comme un élément séparé dans un fichier XML et est identifié par son type d'élément, par exemple
interLockedButton
. Les noms de type commencent par une minuscule, puis chacun des mots qui suivent dans le nom de type concaténé commence par une majuscule. Chaque objet dans le type peut être ensuite identifié par un nom unique, par exemple,
interlockedPushButton1
. Les attributs qui suivent le type d'élément indiquent les propriétés définies pour l'objet. Chaque attribut comporte une valeur. Le type de valeur qu'un attribut prend dépend de la propriété. Les valeurs peuvent être des nombres simples, des nombres à virgule flottante, des sélections d'une liste énumérée, des chaînes de caractères ou des valeurs booléennes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal