Fichier d'importation par lot
Le fichier d'importation par lot est utilisé lorsque l'utilisateur souhaite importer plusieurs fichiers XML dans plusieurs affichages graphiques en une seule étape. Le fichier est créé automatiquement lorsque l'utilisateur effectue une exportation et est nommé BatchImport_<
Nom du projet IHM
>.xml. Le fichier est créé dans le même répertoire que les fichiers XML exportés pour chaque affichage graphique, c'est-à-dire l'emplacement spécifié dans la boîte de dialogue Exporter un dossier
de l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques.Le fichier d'importation par lot est au format XML et doit être structuré comme suit :
<gfxImport importFolder=""> <import importFile="" importType="" display="" /> <import importFile="" importType="" display="" /> … </gfxImport>
où :
- importFolderest un attribut facultatif spécifiant le dossier dans lequel se trouvent les fichiers d'importation (par exemple, importFolder="C:\Imports").
- importFile est le nom du fichier XML à importer (par exemple, importFile="Pump.xml"). Cet attribut doit être présent et ne doit pas contenir de chemin.
- importTypeest un attribut facultatif pouvant être défini sur « créer » ou « mettre à jour ».
- displayest un nom facultatif de l'affichage graphique à importer (par exemple, display="Pump").
L'élément racine <gfxImport> doit contenir au moins l'attribut
importFile
. Les attributs importFolder
, importType
et display
sont des attributs facultatifs de cet élément.L'attribut
importFile
est le nom du fichier XML utilisé dans une opération d'importation. L'attribut importFile ne doit pas contenir de chemin. Si l'attribut importFolder est présent, le fichier indiqué dans l'attribut importFile est supposé exister dans ce dossier, sinon le fichier est supposé exister dans le même dossier que le fichier d'importation par lot.L'attribut facultatif importType peut avoir la valeur create ou update et définit si l'opération d'importation créera de nouveaux objets graphiques ou mettra à jour les objets existants lors de l'importation. Cet attribut remplace le paramètre défini dans la boîte de dialogue Fichier d'importation par lot de l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques.
L'attribut facultatif
display
définit le ou les affichages graphiques dans lesquels le fichier XML d'importation sera importé. Si l'attribut display est défini sur '*', cela signifie que le fichier XML sera importé dans tous les affichages graphiques. L'attribut display peut également être défini sur le nom d'un seul affichage graphique dans lequel ce fichier XML sera importé. Si cet attribut est omis, l'affichage portant le même nom que le fichier XML est utilisé.Voici un exemple de fichier d'importation par lot :
<gfxImport importFolder="C:\Imports"> <import importFile="alarms.xml" importType="update" display="Assembly" /> <import importFile="indicators.xml" importType="create" display="*" /> <import importFile="misc.xml" importType="update" display="Assembly" /> <import importFile="indicators.xml" importType="create" display="Fault History" /> <import importFile="alarms.xml "display="Fault History" /> <import importFile="pumps.xml " /> </gfxImport>
Fournir une réponse