Elément racine
L'élément racine d'un document XML contient tous les autres éléments et attributs du document. Il est possible qu'un document XML ne contienne qu'un seul élément racine. Tous les autres éléments du document doivent être contenus ou imbriqués dans l'élément racine. L'élément racine d'un fichier XML d'affichage graphique
FactoryTalk View
est l'élément graphique gfx
. Il représente un affichage graphique. Les éléments graphiques contenus dans l'élément gfx représentent les objets et les propriétés de l'affichage.Dans un document XML, le début et la fin d'un élément gfx ou d'un élément d'affichage se présente comme suit :
<gfx> ... </gfx>
Toutes les autres parties du fichier XML, à l'exception de la déclaration XML, sont imbriquées au sein de l'élément gfx.
L'élément <gfx> doit inclure une référence au nom du fichier schéma, comme suit :
<gfx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="Gfx-ME1.xsd">
Le fichier schéma utilisé pour valider les fichiers d’affichage graphique
FactoryTalk View ME
est Gfx-ME1.xsd. Lorsque vous installez FactoryTalk View ME
, l'emplacement par défaut de ce fichier est C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\Schemas
.Fournir une réponse