Fichier schéma XML

Un schéma XML est un fichier texte qui définit la structure, le contenu et la sémantique du fichier XML. Le nom du fichier schéma à utiliser dans le fichier XML doit être défini dans le fichier XML à l'aide de l'attribut
xsi:noNamespaceSchemaLocation
.
Pour importer un fichier XML et générer un certain nombre d'objets graphiques, l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques vérifie que le fichier XML indiqué par l'utilisateur est valide, en fonction du fichier schéma référencé dans le fichier XML. Si le fichier XML n'est pas valide, l'importateur de graphiques affichera un message d'erreur décrivant le problème. Si le fichier XML est valide, l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques créera ou mettra à jour les objets graphiques en fonction des informations du fichier XML.
Un fichier schéma dispose d'une extension .xsd. Lorsque vous installez
FactoryTalk View
, le fichier vient se placer dans
\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\Schemas
. Le fichier schéma pour
FactoryTalk View ME
est Gfx-ME1.xsd.
Vous trouverez ci-dessous une petite partie du fichier schéma expliquant pourquoi il est nécessaire de décrire les styles de bordure pour les objets graphiques :
<xs:simpleType name="borderStyleEnums"> <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> <xs:enumeration value="none"/> <xs:enumeration value="raised"/> <xs:enumeration value="inset"/> <xs:enumeration value="raisedInset"/> <xs:enumeration value="line"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal