Elément XML
Dans un document XML, le début et la fin d'un élément s'affichent de la façon suivante :
<element name> ... </element name>
Si un élément ne contient pas de sous-éléments, il peut se terminer par
/>
, comme <element name...attributes.../>
. Par exemple,<text name="Text1" height="16" width="87" left="69" top="42" caption="Pump House 1"/>
Fournir une réponse