Déclaration XML
Un fichier XML commence par une déclaration XML, comprenant la version XML et les informations de codage. Par exemple,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
Si vous créez un document XML dans le Bloc-notes, le fichier peut être enregistré au format UTF-8 ou UTF-16. Si aucune déclaration n'apparaît, le format UTF-8 est pris en compte. Si vous avez enregistré le fichier dans le Bloc-notes avec Encoding=Unicode, assurez-vous que la déclaration en haut du fichier XML indique encoding="UTF-16".
CONSEIL:
le type de fichier Unicode du Bloc-notes correspond au format de fichier UTF-16.
Pour les fichiers contenant des chaînes en anglais ou toute autre langue d'origine latine, le format UTF-8 est recommandé, afin de réduire la taille du fichier XML. Pour les autres langues telles que le chinois, le japonais ou le coréen, le format UTF-16 est recommandé.
Vous devez spécifiquement « enregistrer sous » le codage voulu dans le Bloc-notes. Par défaut, l'enregistrement s'effectue au format ANSI, mais ce format ne sera pas importé correctement.
Fournir une réponse