Enregistrer les affichages graphiques
Pour enregistrer un nouvel affichage graphique
- ChoisissezEnregistrerdans le menuFichier.
- Spécifiez un nom pour l'affichage graphique que vous enregistrez.
- Cliquez surOK.CONSEIL:
- Vous pouvez utiliser la fonction Enregistrer sous pour enregistrer sous un nom différent la copie d'un affichage graphique existant. Cette opération crée une copie du fichier sous un nouveau nom, sans toucher au fichier d'origine. Tous les affichages graphiques sont stockés dans un répertoire déterminé parFactoryTalk View Studio. Vous ne pouvez pas modifier ce répertoire.
- La longueur du nom de fichier et de son chemin complet ne doit pas dépasser 256 caractères.
- Lorsque vous renommez des affichages graphiques, vérifiez que vous mettez à jour tout objet graphique qui utilise le nom d'affichage (par exemple, le bouton Passer à l'affichage ou le sélecteur de liste d'affichage) pour refléter le changement de nom.
Options
- Nom du composantSaisissez un nom de fichier et cliquez surOK.
Fournir une réponse