Enregistrer et sortir de l'éditeur de graphiques
Pour enregistrer l'affichage graphique sur lequel vous travaillez et fermer l'éditeur de graphiques
- ChoisissezEnregistrerdans le menu Fichier ou cliquez sur l'outil d'enregistrement de la barre d'outils. L'affichage graphique est alors enregistré avec son nom actuel.Pour enregistrer un affichage graphique existant sous un autre nom, choisissez l'optionEnregistrer sous. Une autre copie de l'affichage est alors créée avec le nouveau nom.
- Choisissez Fermer dans le menuFichier.Si n'avez pas enregistré vos modifications, il vous sera demandé si vous souhaitez le faire.
- Répondez Oui pour enregistrer l'affichage graphique.
- Répondez Non et aucune modification ne sera retenue.CONSEIL:Lorsque vous renommez des affichages graphiques, vérifiez que vous mettez à jour tout objet graphique qui utilise le nom d'affichage (par exemple, le bouton Passer à l'affichage ou le sélecteur de liste d'affichage) pour refléter le changement de nom.
Fournir une réponse