Modifier des paramètres généraux d'affichage (onglet Général)

Pour modifier les propriétés d'exécution d'un affichage
  1. Cliquez sur l'onglet
    Général
    dans la boîte de dialogue
    Paramètres d'affichage
    .
  2. Modifiez les paramètres affichés dans cet onglet.
Options
  • Type d'affichage
    • Remplacer
      Choisissez
      Remplacer
      pour que cet affichage ferme tous les autres affichages ouverts lors de l'exécution. Les affichages de type Remplacer utilisent la taille spécifiée pour l'option
      Taille de la fenêtre de projet
      dans la boîte de dialogue
      Paramètres du projet
      .
      Les affichages de type Remplacer ne ferment pas les affichages de type Au premier plan dont l'option
      Ne peut pas être remplacé
      est sélectionnée. Un seul affichage Remplacer peut être ouvert à la fois.
    • Au premier plan
      Choisissez
      Au premier plan
      pour placer l'affichage devant tout autre affichage (de type Au premier plan ou Remplacer) déjà ouvert lors de l'exécution. Les affichages de type Au premier plan peuvent avoir n'importe quelle taille ou position.
      • Ne peut pas être remplacé.
        Cochez cette case pour que l'affichage reste ouvert et au premier plan si un affichage de type Remplacer s'ouvre lors de l'exécution.
        CONSEIL:
        Les affichages de type Premier plan qui ne peuvent pas être remplacés sont peut être cachés derrière d'autres affichages de type Premier plan, non remplaçables lorsqu'ils sont ouverts par une modification d'affichage à distance.
  • Taille
    Pour les affichages Au premier plan, vous devez spécifier la taille de l'affichage. La taille ne peut pas être changée lors de l'exécution.
    • Utiliser la taille actuelle
      Choisissez cette option pour définir la taille de l'affichage en utilisant la souris. Si vous choisissez cette option, les zones de saisie Largeur et Hauteur ne sont pas disponibles.
    • Spécifier la taille en pixels
      Choisissez cette option lorsque vous voulez définir pour l'affichage une largeur et une hauteur fixes en pixels, au lieu d'utiliser la souris.
  • Position
    Pour les affichages Au premier plan, vous devez spécifier la position de l'affichage. Ces paramètres déterminent la position de l'affichage lorsqu'il est ouvert lors de l'exécution par rapport au coin supérieur gauche de l'application.
    Cependant, si l'opérateur ouvre l'affichage à l'aide d'un bouton Passer à l'affichage ou l'objet Sélecteur de liste d'affichage pour lequel l'option Position d'affichage activée est sélectionnée, les options Position des paramètres d'affichage sont ignorées. Ce sont alors les paramètres Position haut et Position à gauche spécifiés pour le bouton ou le sélecteur de liste qui déterminent la position de l'affichage.
    • X
      Spécifiez la position horizontale du graphique en pixels. La valeur par défaut est 0, ce qui place le côté gauche de l'affichage graphique contre le bord gauche de la fenêtre d'application.
    • Y
      Spécifiez la position verticale du graphique en pixels. La valeur par défaut est 0, ce qui place le bord supérieur de l'affichage graphique contre le bord supérieur de la fenêtre d'application.
  • Numéro d'affichage
    Si vous n'avez pas l'intention de changer les affichages utilisant une source des données, acceptez le numéro d'affichage par défaut.
    Pour modifier l'affichage à distance, entrez un nombre pour l'affichage. Ce numéro est utilisé pour contrôler automatiquement les changements de l'affichage à l'aide du contrôle Numéro d'affichage du terminal distant.
    Affectez ce contrôle dans l'
    Editeur de connexions globales
    et configurez la source des données pour modifier la valeur de contrôle et ouvrir les affichages selon les besoins (en utilisant le numéro d'affichage pour désigner l'affichage à ouvrir).
    CONSEIL:
    Si vous souhaitez utiliser les connexions globales, vous devez vous assurer qu'à chaque affichage correspond un numéro unique, c'est-à-dire qu'aucun numéro n'est commun à deux affichages. Si le même numéro d'affichage est attribué à plusieurs affichages, vous ne pouvez pas établir avec certitude celui qui sera ouvert par les connexions globales lors de l'exécution.
  • Code de sécurité
    Cliquez sur la flèche bas pour afficher les codes de sécurité. Le code par défaut est *, ce qui dans RSView 3.x donne accès à l'affichage à tous les utilisateurs. Dans la version 4.0 de RSView, le * donne accès à tout compte utilisateur auquel au moins un code de sécurité, de A à P, a été attribué.
    Choisissez un code de sécurité de A à P pour limiter l'accès à l'affichage de sorte que seuls les utilisateurs dont le compte contient le code de sécurité de l'affichage spécifié pourront l'afficher.
    Si vous affectez le contrôle Numéro d'affichage du terminal distant dans l'Editeur de connexions globales, les modifications de l'affichage du terminal distant surviennent indépendamment du fait que l'utilisateur connecté a des droits d'accès à un affichage donné.
  • Barre de titre
    Cochez cette case pour inclure une barre de titre pour un affichage graphique Au premier plan lors de l'exécution. Vous pouvez taper un nom pour l'affichage qui sera utilisé à la place de son nom de composant dans la barre de titre.
    • Insérer une variable
      Pour insérer une variable dans la barre de titre, cochez cette case et sélectionnez le type de variable à insérer depuis la liste. Dans cette boîte de dialogue, spécifiez les détails de la variable, puis cliquez sur OK.
  • Couleur d'arrière-plan
    Cliquez sur cette case pour sélectionner la couleur d'arrière-plan de l'affichage graphique. Si vous souhaitez que l'arrière-plan ait un aspect dégradé, cochez la case Utiliser un style dégradé. Dans ce cas, cliquer sur le carré de couleur fera apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé.
  • Prise en charge de plusieurs langues
    Seuls les affichages bibliothèque ont cette propriété.
    Cochez cette case si vous voulez que les objets de l'affichage bibliothèque prennent en charge plusieurs langues. Si cette case n'est pas cochée, un affichage bibliothèque n'affichera qu'une gamme de chaînes, dans la langue de livraison de l'application. Si cette case est cochée, un affichage bibliothèque prendra en charge un nombre de langues illimité. Lorsqu'un objet est déplacé ou copié d'un affichage bibliothèque à un affichage d'application, toute chaîne correspondant à une langue prise en charge par l'application sera également copiée. Les chaînes correspondant à des langues qui ne sont pas prises en charge par l'application ne seront pas copiées. Si une bibliothèque entière prenant en charge plusieurs langues est copiée dans le dossier Affichages, toutes les chaînes de texte sont copiées avec la bibliothèque.
    Par défaut, cette option est activée (la case est cochée) pour tous les nouveaux affichages bibliothèque.
    Pour les affichages bibliothèque livrés avec FactoryTalk View, cette option n'est pas activée (la case n'est pas cochée).
  • Désactiver la sélection initiale
    Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que l'entrée soit activée pour l'affichage lorsqu'il s'ouvre. (Ceci est utile si vous voulez qu'un affichage Au premier plan, comme un bandeau d'alarme, reste actif lorsqu'un écran sous-jacent est modifié.) L'opérateur peut alors toucher ou cliquer sur l'affichage pour l'activer.
  • Fréquence maximale de mise à jour de points
    Spécifiez la fréquence maximum à laquelle les serveurs de données enverront des données aux points utilisés dans l'affichage, y compris les points utilisés dans les expressions et les variables incorporées. La fréquence de mise à jour par défaut est de 1 seconde. Si la fréquence de mise à jour est modifiée, la nouvelle fréquence ne prendra effet qu'après fermeture/réouverture de l'affichage.
    Lors de l'exécution, tous les points sont immédiatement mis à jour lorsque l'affichage est ouvert, sans tenir compte de la fréquence de mise à jour.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal