A propos de l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques
L'Assistant d'imp.-exp. de graphiques vous offre la possibilité de générer des affichages graphiques complets à partir d'un fichier texte XML (Extensible Markup Language) ou d'exporter des affichages graphiques complets vers un fichier XML. Le fichier XML dispose d'une extension .xml.
Grâce à l'assistant, vous pouvez utiliser une opération XML pour :
- Créer un nouvel affichage graphique, comprenant des paramètres d'affichage et des objets
- Modifier les paramètres d'affichage d'un ou plusieurs affichages graphiques
- Créer de nouveaux objets graphiques sur un affichage nouveau ou déjà existant
- Mettre à jour les objets graphiques déjà existants sur un affichage
- Modifier les aspects suivants d'objets graphiques, qu'ils soient nouveaux ou mis à jour :
- Propriétés
- Connexions
- Animations
- Groupements
- Attribut wallpaper
- Affectations de touches
- Importer plusieurs fichiers XML en une seule fois
A l'aide d'une opération d'exportation, vous pouvez :
- Créer un fichier XML qui décrit complètement un affichage graphique
- Exporter plusieurs fichiers XML en une seule fois.
Pour ouvrir l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques
- Ouvrez le dossierGraphiquesdans la fenêtre d'Exploration.
- Faites un clic droit surAffichages, puis cliquez surImporter et exporter.CONSEIL:L'Assistant d'imp.-exp. de graphiques ne prend pas en charge le changement de langue. Lors de l'exportation d'affichages graphiques au moyen de l'Assistant d'imp.-exp. de graphiques, les chaînes de ces affichages sont exportées dans la langue actuelle de l'application. Lors de l'importation des affichages, les chaînes préalablement exportées sont importées dans la langue active de l'application. Si la langue active de l'application a changé depuis l'exportation des affichages, les chaînes de la langue active sont remplacées par les chaînes importées, c'est-à-dire, celles de la langue en vigueur au moment de l'exportation. Par exemple, votre application dispose de deux langues, le français et l'anglais. Si vous l'ouvrez en anglais puis exportez un affichage, seules les chaînes en anglais sont exportées. Si ensuite vous ouvrez l'application en français et importez le fichier XML de l'affichage, les chaînes en anglais remplacent les chaînes en français.
Fournir une réponse