Importer plusieurs affichages à l'aide d'un fichier XML par lot

Une fois que vous avez sélectionné l'option Importation par lot dans la boîte de dialogue
Importer un type de fichier
, cette boîte de dialogue s'ouvre. Complétez les indications relatives à l'importation dans cette boîte de dialogue.
Pour importer un fichier par lot qui modifie plusieurs affichages graphiques
  1. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    pour naviguer vers le fichier XML par lot à importer.
  2. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur
    Ouvrir
    . Le nom du fichier sélectionné s'affiche dans la zone de texte de la boîte de dialogue
    Fichier d'importation multiple
    .
  3. Précisez si vous voulez créer des objets sur l'affichage ou si vous voulez mettre à jour des objets existants.
  4. Cliquez sur
    Terminer
    pour achever l'importation. Une barre de progression et un bouton
    Annuler
    permettent de contrôler le processus d'importation.
    CONSEIL:
    • Il est impossible de créer de nouveaux objets et de mettre à jour des objets existants avec le même fichier d'importation.
    • Si l'affichage est ouvert, l'importation échoue.
    • L'annulation en cours d'importation ne renvoie pas l'affichage à son état précédent. Si vous annulez l'opération avant son achèvement, toutes les modifications déjà exécutées sur l'affichage sont conservées.
    • Lorsque vous exportez des affichages graphiques, un fichier XML du même nom que l'affichage et portant une extension .xml est créé pour chaque affichage exporté. De plus, un fichier d'importation par lot est créé. Il est nommé
      BatchImport_<
      nomapplication
      >.xml.
    • Si le fichier à importer contient des caractères autres que des caractères anglais, vérifiez qu'il est enregistré au format UTF-8 avant l'importation.
    • Les applications
      PanelView Plus 7 Standard
      ont une limite de 100 affichages et les applications
      PanelView Plus 6 Compact
      ont une limite de 25 affichages.
      Si un fichier par lot comportant plus d'affichages que la limite autorisée est importé dans une application
      PanelView Plus 7 Standard
      ou
      PanelView Plus 6 Compact
      , les affichages sont importés jusqu'à la limite définie. Les affichages supplémentaires ne seront pas importés.
Options
  • Sélectionner le fichier d'importation par lot d'affichage multiple
    Spécifiez le fichier XML par lot à importer.
  • Lors de l'importation
    • Créer des objets sur l'affichage
      Choisissez cette option si les fichiers XML d'affichages graphiques du fichier par lot que vous importez créent de nouveaux objets dans les affichages spécifiés.
    • Mettre à jour les objets existants sur l'affichage
      Choisissez cette option si les fichiers XML d'affichages graphiques du fichier XML par lot que vous importez modifient les propriétés des objets déjà contenus dans les affichages.
      CONSEIL:
      Chaque fichier d'affichage graphique inclus dans l'importation par lot peut être défini pour créer de nouveaux objets ou pour mettre à jour des objets déjà existants, en ajoutant manuellement l'attribut importType à l'élément d'importation. Si l'attribut importType est spécifié dans le fichier, le résultat remplace le paramètre de cette boîte de dialogue. Si rien n'est précisé, ce paramètre sera appliqué au fichier au cours de l'importation.
      Lorsque vous exportez des affichages graphiques, un fichier XML du même nom que l'affichage et portant une extension .xml est créé pour chaque affichage exporté. De plus, un fichier d'importation par lot est créé. Il est nommé
      BatchImport_<
      applicationname
      >.xml
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal