Sélectionner un dossier de sauvegarde
Sélectionnez le dossier dans lequel stocker les fichiers graphiques de sauvegarde. Les copies de sauvegarde sont faites et stockées à cet emplacement, lorsque l'on clique sur le bouton
Terminer
, juste avant que le ou les fichiers soient importés.Par défaut, l'application stocke ces fichiers dans le dossier
Mes documents
. Pour accepter l'emplacement de sauvegarde, cliquez sur Suivant
.Pour sélectionner un nouveau dossier de sauvegarde
- Cliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir la boîte de dialogueRechercher un dossier.
- Sélectionnez un dossier dans l'arborescence ou créez un nouveau dossier.
- Pour créer un nouveau dossier, recherchez l'emplacement de ce nouveau dossier. Cliquez surCréer un nouveau dossier, puis renommez le nouveau dossier.
- Cliquez surOKquand vous avez sélectionné un dossier. Le nom du dossier et le chemin vers son emplacement apparaissent dans la zone de texte.
- Cliquez surSuivant. La boîte de dialogueImporter un type de fichiers'ouvre.
Fournir une réponse