Importer un fichier d'affichage XML
Lorsque vous sélectionnez l'option
Fichier d'importation d'affichage unique
de la boîte de dialogue Importer un type de fichier
, complétez les indications relatives à l'importation.Pour importer un fichier d'affichage graphique
- Cliquez sur le boutonParcourirpour naviguer vers le fichier d'affichage graphique XML à importer.
- Sélectionnez le fichier, puis cliquez surOuvrir. Le nom du fichier sélectionné s'affiche dans la zone de texte de la boîte de dialogueFichier d'importation unique.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez le nom de l'affichage à modifier. Tous les affichages de l'application sont répertoriés.
- Précisez si vous voulez créer des objets sur l'affichage ou si vous voulez mettre à jour des objets existants.
- Cliquez surTerminerpour achever l'importation.CONSEIL:
- Il est impossible de créer de nouveaux objets et de mettre à jour des objets existants avec le même fichier d'importation.
- Si l'affichage est ouvert, l'importation échoue.
- L'annulation en cours d'importation ne renvoie pas l'affichage à son état précédent. Si vous annulez l'opération avant son achèvement, toutes les modifications déjà exécutées sur l'affichage sont conservées.
- Lorsque vous exportez des affichages graphiques, un fichier XML du même nom que l'affichage et portant une extension .xml est créé pour chaque affichage exporté. De plus, un fichier d'importation par lot est créé. Il est nomméBatchImport_<nomapplication>.xml.
- Si le fichier à importer contient des caractères autres que des caractères anglais, vérifiez qu'il est enregistré au format UTF-8 avant l'importation.
Options
- Sélectionner le fichier d'importation d'affichage unique à utiliserRecherchez le fichier d'affichage graphique XML à importer et sélectionnez-le.
- Sélectionner l'affichage vers lequel effectuer une importationSélectionnez l'affichage dans lequel importer le fichier.
- Lors de l'importation
- Créer des objets sur l'affichageChoisissez cette option si le fichier XML que vous importez crée des objets sur l'affichage spécifié.
- Mettre à jour les objets existants sur l'affichageChoisissez cette option si le fichier XML que vous importez modifie les propriétés des objets déjà existants sur l'affichage.CONSEIL:Chaque fichier d'affichage graphique inclus dans l'importation par lot peut être défini pour créer de nouveaux objets ou pour mettre à jour des objets déjà existants, en ajoutant manuellement l'attribut importType à l'élément d'importation. Si l'attribut importType est spécifié dans le fichier, le résultat remplace le paramètre de cette boîte de dialogue. Si rien n'est précisé, ce paramètre sera appliqué au fichier au cours de l'importation.
Fournir une réponse