Sélectionner une opération d'importation ou d'exportation d'affichage graphique
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Affichages
dans le dossier Graphiques
de la fenêtre d'Exploration
et que vous sélectionnez Importer et Exporter, l'assistant d'imp.-exp. de graphiques ouvre la boîte de dialogue Type d'opération
. Choisissez d'exporter ou d'importer des fichiers d'affichages graphiques, puis cliquez sur Suivant
.
CONSEIL:
Lorsque vous exportez des affichages graphiques, un fichier XML du même nom que l'affichage et portant une extension .xml est créé pour chaque affichage exporté. En outre, un fichier d'importation par lot est créé et prend le nom
BatchImport_<applicationname>.xml
, où <applicationname>
est le nom de l'application où se trouvent le ou les affichages.
Ce fichier est remplacé à chaque fois qu'une exportation est exécutée à partir de l'application.Options
Sélectionnez l'opération à effectuer :
- Exporter les informations de graphique des affichagesCliquez sur cette option pour exporter des informations sur certains ou tous les affichages graphiques de l'application sous forme de fichiers texte XML. Vous pouvez alors modifier les fichiers XML dans le Bloc-notes puis importer le fichier modifié dans l'application.Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue Affichages à exporter s'affiche.
- Importer les informations de graphique vers les affichagesCliquez sur cette option pour importer un ou plusieurs fichiers texte XML dans votre application. Chaque fichier importé créera un nouvel affichage graphique ou remplacera un affichage existant du même nom.Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue Sauvegarder s'affiche.
Fournir une réponse