A propos des objets globaux et de leur affichage

Les objets globaux vous permettent de lier l'apparence et le comportement d'un objet graphique à plusieurs copies de cet objet dans la même application. Lorsque vous apportez des modifications à l'objet d'origine, les copies sont modifiées également.
Les objets globaux sont créés sur des affichages d'objets globaux. Vous créez des affichages d'objets globaux dans le dossier
Objets globaux
de la même façon que vous créez des affichages standard dans le dossier
Affichages
. Tous les objets et groupes d'objets apparaissant dans les affichages d'objets globaux sont des objets globaux.
Les affichages d'objets globaux sont enregistrés avec l'extension .ggfx. Le chemin par défaut est
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<Application Name>\Global Objects
.
Lorsque vous copiez et collez ou faites glisser un objet global sur un affichage standard dans le dossier Affichages, la copie s'appelle un
objet de référence
. L'objet global d'origine dans l'affichage d'objets globaux du dossier
Objets globaux
devient son
objet de base
. Si des modifications sont apportées à l'objet de base, ces modifications se répercuteront sur ses objets de référence à la prochaine ouverture des affichages contenant ces objets. Ceci est valable lors de la conception ou de l'exécution.
CONSEIL:
  • Tous les objets graphiques
    FactoryTalk View
    peuvent être des objets globaux, à l'exception des contrôles ActiveX. Ces derniers ne sont pas disponibles à partir du menu Objets ou de la barre d'outils Graphiques lorsque vous modifiez un affichage d'objets globaux. Si vous ajoutez au dossier
    Objets globaux
    un affichage standard contenant des contrôles ActiveX, tous les contrôles ActiveX seront supprimés.
  • Il est impossible de convertir en papier peint des objets sur un affichage d'objets globaux.
  • Lorsqu'un affichage d'objets globaux est ouvert dans l'éditeur de
    graphiques
    , les mots (Objets globaux) apparaissent à la suite du nom sur la barre de titre. Pour un affichage standard créé dans le dossier Affichages, le mot (Affichage) apparaît dans la barre de titre.
  • Vous pouvez copier un objet global sur autant d'affichages que vous le souhaitez ou le copier plusieurs fois sur le même affichage.
  • Les objets de référence ne peuvent être liés qu'à des objets de base au sein de la même application.
  • Les affichages d'objets globaux ajoutés à une application ne sont pas pris en compte dans le nombre maximum d'affichages autorisés par l'activation.
  • Il est impossible d'utiliser un affichage d'objets globaux en tant qu'affichage initial dans une application FactoryTalk View ME ou de le sélectionner à partir d'un navigateur de composants lors de la création d'un sélecteur de liste d'affichage ou d'un bouton Passer à l'affichage.
  • Les affichages graphiques de la bibliothèque ne peuvent pas contenir d'objets globaux.
  • Si une application contenant des objets globaux est utilisée pour créer un fichier d'exécution (.mer) pour des versions antérieures de ME Station ne prenant pas en charge les objets globaux, tous les objets de référence qui sont liés à un objet de base valide seront convertis en objets normaux. Si l'objet de base n'existe pas, une erreur de validation sera enregistrée dans FactoryTalk Diagnostics.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal