Paramètres d'objets globaux
Les paramètres d'objets globaux sont une extension des paramètres existants conçus pour être principalement utilisés avec les caches d'objets globaux. Ils apportent les améliorations suivantes aux paramètres standard :
- Il convient d'utiliser une description facultative du paramètre pouvant inclure le mode d'utilisation du paramètre ainsi que le type de point censé être affecté au paramètre
- Il est possible d'affecter une valeur de paramètre différente à chaque instance d'un objet global de référence utilisant le paramètre sans rompre les liens entre les points et les expressions pour l'objet global de base.
Les paramètres d'objets globaux sont utiles lorsque plus d'une instance d'un objet global est utilisée sur un affichage. Par exemple, un affichage unique peut contenir deux plaquettes Logix_PIDE ou plus, chacune faisant référence à un PIDE différent dans le contrôleur.
Les paramètres d'objets globaux ne sont pas transmis aux objets de référence lors de l'exécution. Vous n'avez pas besoin d'affecter un fichier ou une liste de paramètres depuis un objet graphique. L'espace réservé est défini dans l'objet de base et le point est spécifié dans l'objet de référence.
CONSEIL:
- Les définitions de paramètres d'objets globaux sont créées pour les objets de base.
- Les paramètres d'objets globaux sont affectés pour les objets de référence en tant que valeurs de paramètres.
- Il est possible d'utiliser les paramètres d'objets globaux lorsqu'un paramètre standard peut être utilisé.
- Les paramètres d'objets globaux ne sont pas pris en charge dans les versions deFactoryTalk View Studioantérieures à la version 5.00.00.
Pour utiliser des paramètres d'objets globaux
- Créez un objet global de base.
- Définissez le paramètre pour un objet global de base.
- Créez un objet de référence lié à l'objet de base créé à l'étape 1.
- Créez une ou plusieurs instances supplémentaires des mêmes objets de référence.
- Affectez des valeurs de paramètres uniques à chacun des objets de référence.
Fournir une réponse