Attribuer des valeurs de paramètre d'objet global
Des paramètres d'objets globaux sont attribués aux objets de référence dans des affichages graphiques.
Utilisez la boîte de dialogue
Valeurs de paramètre d'objet global
pour affecter des valeurs de paramètre uniques à plusieurs objets de référence sans devoir rompre les liens avec les points et expressions de l'objet de base.Pour attribuer des valeurs de paramètre d'objet global
- Sélectionnez un objet de référence sur un affichage graphique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnezValeurs de paramètre d'objet globaldans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogueValeurs de paramètre d'objet global.ouDans le menuEdition, sélectionnezValeurs de paramètre d'objet global.
- Attribuez des valeurs à chacun des paramètres définis dans la boîte de dialogueDéfinitions des paramètres d'objets globaux.L'option de menuValeurs de paramètre d'objet globalne sera pas disponible si :
- l'objet sélectionné n'est pas un objet de référence ;
- l'objet sélectionné est un objet de référence, mais son objet de base n'a aucun paramètre d'objet global défini ;
- l'objet sélectionné fait partie d'un objet de référence de groupe.
Options
- NomLes noms des paramètres d'objet globaux définis dans la boîte de dialogueDéfinitions des paramètres d'objets globauxsont affichés ici. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette cellule.
- ValeurEntrez une valeur pour le paramètre d'objet global. Ceci peut être n'importe quelle chaîne. Si un point est sélectionné dans la cellule suivante, le point sera affiché dans la cellule Valeur. Cette propriété est facultative.
- TagCliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir leNavigateur de pointset sélectionnez un point ou un dossier comme valeur de paramètre. La sélection d'un dossier contenant un point structuré établit un chemin vers le point structuré qui agira comme le point de sauvegarde pour cet objet de référence.
- DescriptionLa description spécifiée dans la boîte de dialogueDéfinitions des paramètres d'objets globauxest affichée ici. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette cellule.CONSEIL:Pour garantir que les changements apportés à des points et des expressions dans l'objet de base sont aussi effectués dans l'objet de référence, définissez les paramètres par défaut de l'objet global de l'objet de référence de la manière suivante :
- LinkAnimation = Lier avec expression
- LinkConnections = True
Fournir une réponse