Créer et ajouter des affichages d'objets globaux
Vous pouvez créer ou ajouter un affichage d'objets globaux à l'aide d'une des méthodes répertoriées dans le menu
Contextuel
. Ce dernier s'affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône Objets globaux
dans la fenêtre d'Exploration
. Il s'agit des mêmes éléments de menu qui apparaissent pour les affichages standard et ils fonctionnent de la même façon.- Nouveau- sélectionnez cette option pour créer un nouvel affichage d'objets globaux dans l'application que vous modifiez.Un nouvel affichage d'objets globaux s'ouvre dans l'éditeur deGraphiques. Développez des objets sur l'affichage de la même façon que sur un affichage standard. L'affichage est enregistré dans le dossierObjets globaux.
- Ajouter un composant au projet- sélectionnez cette option pour ajouter au dossierObjets globauxdes affichages existants à partir de l'application en cours ou bien d'une autre.
Lorsque vous ajoutez un affichage graphique ou bibliothèque standard, tous les objets standard sur l'affichage deviennent des objets globaux, à l'exception des contrôles ActiveX qui sont supprimés.
Si l'affichage contient des objets de référence et qu'il est ajouté à partir de la même application, tous les objets de référence sont convertis en objets globaux, à l'exception des liens brisés qui sont supprimés.
Si l'affichage est ajouté à partir d'une autre application, tous les objets de référence sont supprimés.
- Nouveau dossier- sélectionnez cette option pour créer jusqu'à deux niveaux de dossiers afin d'organiser les affichages d'objets globaux. Ces dossiers sont des dossiers logiques et ils ne représentent pas l'emplacement réel des fichiers sur votre disque dur.
- Importer et exporter- cette option ne vous permet pas de créer ou d'ajouter un affichage. Toutefois, vous pouvez l'utiliser pour importer dans un affichage d'objets globaux existant des informations XML exportées à partir d'un autre affichage d'objets globaux ou affichage standard. Vous pouvez l'utiliser pour ajouter des objets dans un affichage d'objets globaux.CONSEIL:
- Lorsqu'un affichage d'objets globaux est ouvert dans l'éditeur deGraphiques, les motsObjets globauxapparaissent à la suite du nom sur la barre de titre.
- Lorsque vous copiez un affichage d'objets globaux dans le dossierBibliothèque, les objets globaux de base deviennent des objets standard.
- Lorsque vous copiez un affichage standard contenant des objets globaux de référence dans le dossier Bibliothèque, tous les objets de référence seront supprimés à l'ouverture du dossier. Si un groupe d'objets se retrouve vide suite à ces suppressions, il sera également supprimé.
- Lorsque vous ajoutez un affichage graphique standard dans le dossier Affichages à partir d'une autre application, tous les objets de référence dans l'affichage resteront tels quels.
Toutefois, si le serveur IHM actuel ne contient pas d'affichage d'objets globaux avec un objet global correspondant à la propriété LinkBaseObject de l'objet de référence, l'objet de référence sera affiché en tant que lien brisé.
- Les affichages d'objets globaux sont enregistrés avec l'extension .ggfx. Le chemin par défaut est\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects\<Application Name>\Global Objects.
- Tous les objets graphiques FactoryTalk View peuvent être des objets globaux, à l'exception des contrôles ActiveX. Ces derniers ne sont pas disponibles à partir du menu Objets ou de la barre d'outils Graphiques lorsque vous modifiez un affichage d'objets globaux. Si vous ajoutez un affichage standard contenant des contrôles ActiveX dans le dossierObjets globaux, tous les contrôles ActiveX seront supprimés.
- Il est impossible de convertir en papier peint des objets sur un affichage d'objets globaux.
- Les affichages d'objets globaux ajoutés à une application ne sont pas pris en compte dans le nombre maximum d'affichages autorisés par l'activation.
- Il est impossible d'utiliser un affichage d'objets globaux en tant qu'affichage initial dans une application FactoryTalk View ME ou de le sélectionner à partir d'unnavigateur de composantslors de la création d'unsélecteur de liste d'affichageou d'un boutonPasser à.
Fournir une réponse