Créer un nouveau composant

Certains éditeurs, tels que l'
Editeur d'affichages graphiques
, l'
Editeur de macros
et l'
Editeur de paramètres
, peuvent créer plusieurs composants (ou fichiers). Si un éditeur peut créer plusieurs composants, son menu contextuel comporte les options
Nouveau
et
Ajouter un composant au projet
. Le menu contextuel des éditeurs qui ne peuvent créer qu'un seul composant comporte seulement l'option
Ouvrir
.
Pour créer un composant, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  • Faites glisser l'icône du composant vers l'espace de travail.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'éditeur et sélectionnez
    Nouveau
    .
  • Dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez
    Nouveau
    et cliquez sur le type de composant que vous voulez créer.
CONSEIL:
Pour copier un composant existant
  1. Dans la fenêtre de l’Explorateur, sélectionnez l’éditeur qui utilisera le composant.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur l'éditeur et sélectionnez
    Ajouter un composant au projet
    .
  3. Dans la fenêtre du
    navigateur
    , recherchez le composant à copier.
  4. Sélectionnez le composant, puis cliquez sur
    Ouvrir
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal