Fenêtre principale de FactoryTalk View Studio

Lorsque vous démarrez
FactoryTalk View Studio
, vous pouvez ouvrir une application existante ou en créer une en utilisant les options du menu
Fichier
. Une fois ouverte, l'application apparaît dans la fenêtre d'
Exploration
à gauche de la fenêtre principale.
StudioMain
Elément
Nom
Description
1
Barre de menus
Elle contient les éléments de menu de la fenêtre active. Chaque éditeur possède son propre ensemble de menus.
2
Barre d'outils
Elle contient les éléments de menu les plus fréquemment utilisés, ce qui permet d'y accéder rapidement sans avoir à ouvrir le menu.
Tous les éditeurs utilisent la barre d'outils
Standard
. Les éditeurs
Affichages graphiques
,
Bibliothèques de graphiques
,
Runtime Security
et
Points
disposent de barres d'outils supplémentaires.
3
Fenêtre d'exploration
Elle comprend les onglets
Application
et
Communications
.
4
Boîte à outils
Il s'agit d'une boîte à outils de recherche contenant tous les éléments du projet.
Cliquez avec le bouton droit dans la boîte à outils pour ajouter les objets fréquemment utilisés aux Objets communs ou pour afficher les objets sous forme d'affichage en liste.
5
Explorateur d'objets et Panneau des propriétés
Cette fenêtre comprend l'
Explorateur d'objets
et le
Panneau des propriétés
. L'
Explorateur d'objets
fournit une liste de tous les objets de l'affichage graphique en cours. Le
Panneau des propriétés
fournit les fonctions permettant de configurer les objets graphiques.
Vous pouvez regrouper ou dissocier l'
Explorateur d'objets
et le
Panneau des propriétés
.
1
Barre de titre
Elle affiche le nom du programme.
2
Liste des diagnostics
Elle affiche des messages sur les activités du système. Vous pouvez spécifier les types de messages à afficher dans la Liste des diagnostics, déplacer la liste, la redimensionner et effacer les messages de cette liste.
3
Barre d'état
Elle affiche des informations à propos de la fenêtre active, de l'outil ou de l'élément de menu sélectionné ou encore de l'objet graphique sélectionné, telles que sa taille et sa position.
4
Onglets Classeur
Si vous sélectionnez
Mode classeur
dans le menu
Affichage
, l'espace de travail affiche les onglets en haut de chaque éditeur ou composant ouvert.
5
Espace de travail
Il s'agit de la zone vide de la fenêtre
FactoryTalk View Studio
. Vous pouvez faire glisser des icônes depuis la fenêtre d'
Exploration
vers l'espace de travail pour ouvrir les éditeurs et les composants.
Pour afficher ou masquer les éléments dans la fenêtre principale (à l'exception de la barre de menus), sélectionnez les éléments depuis le menu
Affichage
.
Pour supprimer l'ancrage de la Fenêtre d'exploration, de la Liste des diagnostics, de la boîte à outils, de l'Explorateur d'objets ou du Panneau des propriétés dans la fenêtre principale, faites glisser la barre de titre de chaque fenêtre et déplacez cette dernière n'importe où dans l'écran. Lorsque l'ancrage d'une fenêtre est supprimé, vous pouvez la redimensionner selon vos besoins. Par exemple, pour afficher simultanément plus de messages dans la Liste des diagnostics, faites glisser le bord ou le coin de la fenêtre jusqu'à obtenir la taille souhaitée.
Pour supprimer l'ancrage d'une barre d'outils, faites glisser la barre de manipulation vers la gauche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal