Supprimer un composant
Lorsque vous supprimez des composants, ils sont retirés de la fenêtre d'
Exploration
, mais ils demeurent sur le disque dur.Pour retirer un composant
- DansFactoryTalk View Studio, dans la fenêtre d'Exploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'éditeur, puis cliquez surSupprimer.
- Dans la boîte de dialogue de sélection des composants, sélectionnez les composants à supprimer et cliquez surOK.
- Cliquez sur le boutonOuipour confirmer la suppression.CONSEIL:Pour supprimer un composant, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le composant dans la fenêtre d'Explorationet sélectionnerSupprimer.
Fournir une réponse