Filtrer un composant

Filtrez un composant pour afficher uniquement ceux qui correspondent à des critères spécifiques dans la fenêtre d'exploration. Vous pouvez filtrer les éléments suivants :
  • Affichages
  • Objets globaux
  • Paramètres
  • Ordinateurs et groupes
  • Réseaux et périphériques
  • Utilisateurs et groupes
Le filtre s'applique uniquement à l'application actuelle. Rouvrez l'application ou ouvrez une nouvelle application pour effacer le filtre et tous les composants affichés dans la fenêtre d'exploration.
Pour filtrer un composant :
  1. Dans la fenêtre d'exploration de FactoryTalk View Studio, cliquez avec le bouton droit sur un composant que vous souhaitez filtrer (par exemple,
    Affichages
    ), puis cliquez sur
    Filtrer
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Filtrer
    , sélectionnez une condition de filtre, puis saisissez un terme de filtre.
  3. Cliquez sur
    OK
    .
    Une icône de filtre s'affiche en regard du composant. Les composants filtrés restent dans leurs dossiers d'origine.
    CONSEIL: Pour effacer le filtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant, puis cliquez sur
    Effacer le filtre
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal