Supprimer définitivement un composant
Lorsque vous supprimez des composants, ils sont supprimés de la fenêtre
Exploration
et du disque dur.Pour supprimer un composant
- DansFactoryTalk View Studio, dans la fenêtreExploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'éditeur et sélectionnezSupprimer.
- Dans la boîte de dialogue de sélection des composants, sélectionnez les composants à supprimer et cliquez surOK.
- Cliquez sur le boutonOuipour confirmer la suppression.CONSEIL:Pour supprimer un composant, vous pouvez également cliquer sur ce composant dans la fenêtreExplorationet sélectionnerSupprimer.
Fournir une réponse