Créer des objets globaux

Tous les objets graphiques et groupes d'objets graphiques sur un affichage d'objet globaux sont des objets globaux.
Vous créez des objets globaux sur des affichages dans le dossier
Objets globaux
de la même façon que vous créez des objets graphiques sur des affichages standard dans le dossier
Affichages
.
Les objets globaux peuvent être :
  • Créés sur un affichage d'objets globaux à l'aide des outils dans l'éditeur de
    Graphiques
    .
  • Copiés et collés à partir d'un affichage graphique standard, d'un autre affichage d'objets globaux ou d'une bibliothèque.
  • Déplacés en les faisant glisser à partir d'un affichage graphique standard, d'un autre affichage d'objets globaux ou d'une bibliothèque.
Lorsque vous copiez ou déplacez un objet global sur un affichage standard dans le dossier Affichages, la copie s'appelle un
objet de référence
. L'objet global d'origine dans le dossier
Objets globaux
devient son
objet de base
.
CONSEIL:
  • Il est impossible de créer ou d'ajouter des objets ActiveX sur un affichage d'objets globaux.
  • Il est impossible de convertir en papier peint des objets sur un affichage d'objets globaux.
  • Pour les objets de référence groupés, les options
    Retournement vertical
    et
    Retournement horizontal
    ne sont pas disponibles dans le menu
    Réorganiser
    ou dans la barre d'outils.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal