Modifier un objet de base
Modifier un objet de base sur un affichage d'objets globaux dans le dossier
Objets globaux
revient essentiellement au même que de modifier un objet sur un affichage standard dans le dossier Affichages
. Certaines options ne sont cependant pas disponibles dans le menu Graphiques
, telles que le contrôle ActiveX dans le menu Objets
, car ces éléments ne sont pas pris en charge dans les affichages d'objets globaux.Pour modifier des objets de base, ouvrez leur affichage dans le dossier
Objets globaux
, de la même façon que vous ouvrez un affichage graphique.Vous pouvez également ouvrir un affichage d'objets globaux à partir d'un affichage standard via un objet de référence.
Pour modifier un objet de base à partir d'un objet de référence
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet de référence dans un affichage standard.
- Dans le menuContextede l'objet de référence, cliquez surEditer l'objet de base.Un affichage d'objets globaux contenant l'objet de base s'ouvre et l'objet de base est sélectionné.CONSEIL:
- Si vous modifiez la propriété Nom d'un objet ou supprimez un objet de base, les liens entre l'objet de base et les objets de référence sur les affichages standard qui s'y réfèrent seront supprimés.
- Si un objet de base au sein d'un groupe d'objets de base est supprimé, ses objets de référence dans le groupe d'objets de référence seront supprimés, mais le lien au groupe d'objets de référence ne sera pas considéré comme brisé.
- LesParamètres d’affichage(ongletsPropriétésetComportement) se comportent de la même manière pour les affichages d’objets globaux que pour les affichages graphiques standard. Ils ne sont pas reportés sur les affichages standard avec les objets globaux.
Fournir une réponse