Propriétés des objets de référence
Lorsque vous sélectionnez un objet de référence et ouvrez le Panneau des propriétés, il y a moins de propriétés affichées que pour son objet de base. Seules les propriétés communes de l'objet et la propriété d'état, si l'objet a des états, apparaîtront dans le Panneau des propriétés. Si vous modifiez ces valeurs sur un objet de base, la valeur de l'objet de référence ne sera pas modifiée.
Toutes les propriétés de l'objet de base qui n'apparaissent pas dans le Panneau des propriétés de l'objet de référence sont des propriétés qui reçoivent leurs valeurs de l'objet de base.
L'objet de référence possède également des propriétés que l'objet de base n'a pas. Il s'agit des propriétés de lien qui déterminent quelles informations l'objet de référence recevra de l'objet de base. Les propriétés sont LinkAnimation, LinkBaseObject, LinkConnections et LinkSize.
Les propriétés de lien sont :
LinkAnimation
- détermine si une animation ou des expressions séparées peuvent être configurées pour l'objet de référence.LinkBaseObject
- spécifie le nom et l'affichage des objets globaux de l'objet de base. Cette propriété est en lecture seule et ne peut pas être modifiée.LinkConnections
- détermine si des connexions séparées peuvent être configurées pour l'objet de référence. Les objets de référence qui ne prennent pas en charge les connexions n'auront pas la propriété LinkConnections.LinkSize
- détermine si vous pouvez redimensionner l'objet de référence.Des valeurs par défaut sont attribuées aux propriétés de lien lors de la création de l'objet de référence. Les valeurs par défaut pour LinkAnimation, LinkConnections et LinkSize peuvent être modifiées lorsque vous copiez ou déplacez un objet global vers un affichage standard dans le dossier Affichages, ou ultérieurement.
Vous pouvez modifier ces propriétés pour un objet de référence donné dans le panneau des propriétés.
Vous pouvez également modifier les valeurs par défaut qui sont attribuées à un objet de référence lors de sa création. Si vous modifiez les paramètres par défaut pour les propriétés des liens, la liste des propriétés disponibles dans le panneau des propriétés de l'objet de référence peut s'en trouver changée.
De plus, vous pouvez briser les liens entre l'objet de référence et son objet de base. L'objet devient alors un objet graphique standard.
Pour modifier les propriétés des liens d'un objet de référence
- Cliquez avec le bouton droit sur l'objet de référence et sélectionnezPanneau des propriétés.
- Dans lePanneau des propriétés, cliquez sur une propriété, puis sur la flèche vers le bas pour afficher les options disponibles.
- Cliquez sur une option pour la sélectionner.
Pour modifier les valeurs par défaut des propriétés des liens
- Dans l'éditeur deGraphiques, sélectionnezParamètres par défaut des objets globauxdans le menuEditionou à partir du menu contextuel (en cliquant avec le bouton droit) d'un objet global.
- Dans la boîte de dialogueParamètres par défaut des objets globaux, spécifiez les nouvelles valeurs par défaut.
- Cliquez surAppliquerouOK.
Les nouvelles valeurs par défaut seront appliquées à tous les nouveaux objets de référence au fur et à mesure de leur création.
Pour briser les liens entre un objet de référence et son objet de base
- Cliquez avec le bouton droit sur l'objet de référence et sélectionnezInterrompre le lien.
Les propriétés des liens sont alors retirées de l'objet de référence, le convertissant ainsi en un objet graphique standard.
CONSEIL:
Si vous supprimez, renommez ou remplacez (en utilisant Enregistrer sous) un affichage d'objets globaux, les liens entre les objets de base de l'affichage et leurs objets de référence seront brisés. Vous pouvez restaurer les liens en recréant l'affichage d'objets globaux et le(s) objet(s) en leur attribuant les mêmes noms.
Lorsque la propriété LinkBaseObject d'un objet de référence pointe vers un objet de base qui n'existe plus, l'objet de référence est remplacé par un X rouge sur fond blanc.
Fournir une réponse