Options de la boîte de dialogue Définitions des paramètres d'objets globaux

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Définitions des paramètres d'objets globaux
.
Options
Descriptions
Nom
Saisissez un nom d'espace réservé du point (par exemple, n°1).
Le paramètre d'objet global doit avoir au moins un nom. Les noms des paramètres d'objets globaux sont les mêmes que les espaces réservés normaux de paramètre.
Cette propriété est obligatoire.
Description
Entrez une description du paramètre pour fournir des informations supplémentaires sur comment le paramètre sera utilisé et quel type de point doit lui être assigné. Par exemple,
Assigner un point PID_ENHANCED
.
Cette propriété est facultative.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal