Exemple : Démarrage d'une application sur un terminal PanelView Plus CE au moyen des paramètres
Vous pouvez utiliser un ou plusieurs paramètres pour démarrer une application sur un terminal
PanelView Plus CE
. Par exemple, pour démarrer FactoryTalk View ME Station
et ouvrir une application appelée Malthouse
en utilisant la totalité des paramètres, dans le menu Démarrer
de Windows, sélectionnez Exécuter
et saisissez ce qui suit dans la zone Ouvrir
, puis appuyez sur Entrée
:"\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\MERuntime.exe" "\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Runtime\malthouse.mer" /r /d /o /a
Un autre emplacement peut être
Storage Card2
au lieu de Storage Card
.Fournir une réponse