Démarrer une application
Vous pouvez démarrer une application de plusieurs manières.
Pour démarrer une application, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans la boîte de dialogue, cliquez surFactoryTalk View ME StationCharger l’application, sélectionnez le fichier d’application à ouvrir et cliquez surExécuter l’application.
- Cliquez deux fois sur le fichier ayant l'extension .mer. L'application contourne la boîte de dialogueet demande à l'utilisateur de choisir s'il faut remplacer la configuration des communications du terminal.FactoryTalk View ME Station
- Si le menuDémarrerde Windows est disponible, sélectionnezExécuterdans ce menu, et dans la zoneOuvrir, saisissez le chemin d’accès au fichier MERuntime.exe, le chemin du fichier .mer et un ou plusieurs paramètres.CONSEIL:
- La première fois que vous démarrez l'application sur un terminalMobileView,PanelView Plus 7,PanelView Plus 6,PanelView Plus,PanelView Plus CompactouPanelView Plus CE, la configuration des communications du terminal doit comprendre un pilote de communication. Si vous avez téléchargé un fichier de communications avec l'application, ce fichier remplacera la configuration des communications sur le terminal. Assurez-vous que les pilotes sont configurés.
- Si vos fichiers journaux de données sont enregistrés dans un dossier partagé, la boîte de dialogue Connexion au serveur réseau s’ouvrira au démarrage de l’application.
- Les terminaux PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 Compact ne peuvent charger et exécuter que les applications PanelView Plus 7 Standard ou les applications Compact Machine Edition.Si vous essayez de démarrer une application autre que Compact ou une application PanelView Plus 7 Performance sur un terminal PanelView Plus 7 Standard ou un terminal PanelView Plus 6 Compact, un message d'erreur s'affiche et l'application ne se charge pas.
Fournir une réponse