Polices d’exécution
Les polices sous licence des terminaux
PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
et PanelView Plus CE
sont fournies sur le CD Accessoires ou polices. Les utilisateurs doivent utiliser uniquement les polices fournies sur les CD accompagnant leurs terminaux. Téléchargez les polices sur le terminal à l'aide de l'utilitaire de transfert ME.FactoryTalk View ME Station
prend également en charge la liaison de polices pour les terminaux PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
et PanelView Plus CE
. Utilisez le menu Liaison de polices
dans la boîte de dialogue Paramètres du terminal
pour sélectionner une police de base et pour lier une autre police à la police de base. La police de base et la police liée doivent être toutes les deux chargées sur le terminal.
CONSEIL:
Les textes en gras ou en italique qui apparaissent correctement sur le bureau de l'ordinateur peuvent être tronqués sur les terminaux
PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
et PanelView Plus CE
. Ceci est dû au fait que, par défaut, seules les polices simples sont installées sur les terminaux. Si vous avez besoin de polices en gras ou en italique pour votre application, téléchargez les versions en gras/en italique à partir des CD Polices.Fournir une réponse