Configurer les communications du terminal
Il existe deux manières de configurer les communications du terminal d'exécution :
- Vous pouvez créer une configuration sur le terminal d'exécution lui-même, en passant en mode Configuration et en sélectionnantParamètres du terminal > Réseaux et communications > Communications. Vous ne pouvez pas ajouter de périphériques à l'arborescence dans cette zone.FactoryTalk Linx
- Vous pouvez créer une configuration dansFactoryTalk Linxsur l'ordinateur de développement. Cette configuration devient partie intégrante du fichier d'exécution (.mer) et elle est téléchargée avec le fichier d'exécution.
Lorsque vous téléchargez le fichier d'exécution vers le terminal, vous avez la possibilité de remplacer la configuration des communications du terminal par celle qui est incluse dans votre fichier .mer.
IMPORTANT:
Avant de remplacer la configuration des communications sur le terminal, vous devez être certain de ce que vous voulez faire. Il serait dommage d'annuler le temps et les efforts consacrés à cette configuration sur le terminal en effaçant cette dernière alors que ce n'est pas nécessaire.
Fournir une réponse