Contrôle de l'intégrité des fichiers
Lorsqu’un terminal
PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
, ou PanelView Plus CE
est mis sous tension, avant le démarrage d’une application, il vérifie si le fichier de l’application (.mer) et les fichiers journaux qui se trouvent sur le terminal sont corrompus. En cas d'échec du contrôle d'intégrité, l'utilisateur a la possibilité de continuer ou d'annuler le chargement de l'application. L'exécution de l'application avec des fichiers endommagés peut entraîner des opérations imprévisibles sur le terminal.Vous pouvez désactiver le contrôle d'intégrité en configurant les options
Contrôle de l'intégrité des fichiers
accessibles à partir de la boîte de dialogue Paramètres du terminal
.Fournir une réponse