Exemple : Démarrage d'une application sur un terminal MobileView ou un ordinateur personnel à l'aide des paramètres

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs paramètres pour démarrer une application sur un terminal
MobileView
ou un ordinateur personnel. Par exemple, pour démarrer
FactoryTalk View ME Station
et ouvrir une application appelée
Malthouse
en utilisant la totalité des paramètres, dans le menu
Démarrer
de Windows, sélectionnez
Exécuter
et saisissez ce qui suit dans la zone
Ouvrir
, puis appuyez sur
Entrée
 :
« C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe » « C:\ Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime\malthouse.mer » /r /d /o /a
Cet exemple suppose que le fichier .mer se trouve dans le dossier par défaut.
Veillez à laisser un espace entre les guillemets du milieu, sinon l'opération échouera.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal