Afficher des alarmes et des messages lors de l'exécution

L'opérateur peut afficher des alarmes et d'autres messages lors de l'exécution à l'aide des objets graphiques et des affichages graphiques suivants :
Ces informations
S'affichent dans l'objet suivant
Dans l'affichage graphique par défaut suivant
Messages d'alarme
liste des alarmes
[ALARM]
Liste des alarmes
Activité du système
liste des diagnostics
[DIAGNOSTICS]
Fonctionnement de la liste des diagnostics lors de l’exécution
Messages d'information
Affichage des messages d'informations
[INFORMATIONS]
Mode de fonctionnement de l'affichage du message d'informations lors de l'exécution
Messages locaux
Affichage du message local
Aucun affichage par défaut
Mode de fonctionnement de l'affichage des messages locaux lors de l'exécution
CONSEIL:
Les alarmes par défaut, les messages d'informations et les messages locaux s'affichent automatiquement lorsque les points affectés correspondent aux valeurs de déclenchement des messages. Ils s'affichent également avec les boutons Passer à l'affichage. Les opérateurs peuvent accuser réception et effacer les messages de ces affichages.
Tous ces objets peuvent être placés dans n’importe quel affichage graphique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal