Saisir des valeurs numériques et des valeurs de chaîne lors de l'exécution

L'opérateur peut saisir des valeurs lors de l'exécution à l'aide des objets graphiques suivants :
Pour saisir des valeurs
Appuyez sur cet objet de bouton
Saisissez ensuite les valeurs dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche
Valeurs numériques
Bouton Entrée numérique activée
Point de curseur d'entrée numérique
Utiliser le pavé numérique en incrustation
Utiliser le bloc-notes numérique en incrustation
Mode de fonctionnement des interfaces d'entrée numérique en incrustation lors de l'exécution
Valeurs de chaînes
Bouton Entrée de chaîne activée
Utiliser le clavier de chaînes en incrustation
Utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation
Utiliser le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation
Mode de fonctionnement du clavier de chaînes en incrustation lors de l'exécution
Mode de fonctionnement du bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation lors de l'exécution
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal