Sélectionner l'incrustation d'entrée de chaînes

Pour ouvrir une boîte de dialogue
Incrustation d'entrée de chaînes
, sélectionnez
Options > Incrustation d'entrée de chaînes
dans le menu
Outils
.
Choisissez si l'objet Entrée de chaîne activée, le bouton
Connexion
et le bouton
Mot de passe
afficheront le clavier de chaînes en incrustation ou l'entrée de caractères de chaînes en incrustation lors de l'exécution d'applications sur les ordinateurs
Windows
. Par défaut, le clavier est sélectionné lors de la première ouverture de la boîte de dialogue. Lors des ouvertures suivantes, le dernier choix entré prévaut.
A partir de l'objet Entrée de chaîne activée, l'utilisateur peut entrer une chaîne alphanumérique et l'écrire dans le contrôle Valeur de l'objet.
Dans la boîte de dialogue Connexion, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur (jusqu'à 275 caractères alphanumériques) et un mot de passe (jusqu'à 127 caractères), qui seront répercutés dans la boîte de dialogue
Connexion
pour lui permettre de se connecter.
A partir de la boîte de dialogue Modifier le mot de passe, l'utilisateur peut entrer un ancien mot de passe, un nouveau mot de passe (jusqu'à 16 caractères alphanumériques) et sa confirmation.
Options
Remplacer le clavier de chaînes en incrustation
  • Utiliser le clavier de chaînes en incrustation
    Cliquez sur ce bouton d'option pour utiliser un clavier en incrustation standard.
  • Utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation
    Cliquez sur ce bouton d'option pour utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation au lieu du clavier en incrustation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal