Sélectionner des langues d'exécutions multiples
Dans la boîte de dialogue
Assistant de création d'une application d'exécution - Sélectionner les langues
, sélectionnez les langues à inclure dans l'application d'exécution.
CONSEIL:
Si vous sélectionnez plusieurs langues pour une application d'exécution, vérifiez que
FactoryTalk View Studio
n'est pas en cours d'exécution sur le second moniteur d'un système à deux moniteurs. Les cases à cocher Langue
ne sont pas accessibles lorsqu'elles sont affichées sur un moniteur secondaire.La ou les langue(s) d'exécution et la langue initiale de l'application d'exécution qui sont finalement sélectionnées lors de la création de l'application d'exécution sont sélectionnées par défaut. S'il s'agit de la première création de l'application d'exécution, la langue actuelle de l'application est sélectionnée. Cette même langue apparaît en tant que langue initiale d'exécution dans la zone située sous la liste des langues.
Pour sélectionner les langues à inclure et la langue initiale de l'application d'exécution
- Cochez la case correspondant à chaque langue à inclure dans l'application d'exécution.
- Pour modifier la langue initiale, sélectionnez la langue dans la listeSélectionner la langue initiale de l'application d'exécution.
- Cliquez surTerminer.
Fournir une réponse