Sélectionner une langue d'exécution simple

Dans la boîte de dialogue
Assistant de création d'une application d'exécution - Sélectionner une langue
, choisissez la langue à inclure dans l'application d'exécution.
Par défaut, lorsque l'assistant de langues s'ouvre, la langue active de l'application est sélectionnée.
Pour sélectionner une langue à inclure dans l'application d'exécution
  1. Cliquez sur la langue pour la mettre en surbrillance.
  2. Cliquez sur
    Terminer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal