Convertir une application d'exécution en application de développement

A compter de la version
FactoryTalk View ME
5.00, il est possible d'utiliser un fichier d'exécution (*.mer) pour générer le fichier de développement correspondant (*.med).
CONSEIL:
  • La fonctionnalité MER en MED nécessite l'utilisation de la version 6.0.16.0 de DataStore Plus ActiveX.
  • Seuls les fichiers .mer créés avec
    FactoryTalk View ME
    5.00 et versions ultérieures peuvent être convertis en fichiers .med. Il n'est pas possible de convertir les fichiers d'exécution des versions précédentes de Machine Edition.
  • Une fois le processus de conversion terminé, un rapport de validation des raccourcis est généré et enregistré au même emplacement que le fichier de projet. Ce rapport peut être utilisé comme outil permettant de confirmer tous les raccourcis et affectations de fichiers de points hors ligne.
  • La conversion d'exécution restaure uniquement les raccourcis de l'application et la configuration des communications de la plate-forme d'exécution d'origine. Elle ne restaure pas la topologie des communications de la station de travail de conception d'origine.
  • La conversion en fichiers .med des fichiers .mer de version 6.0 ou versions antérieures créés sur un système d'exploitation 64 bits n'est pas autorisée. Par conséquent, si vous créez un fichier .mer de version 6.0 ou versions antérieures sur un système d'exploitation 64 bits, n'autorisez jamais une conversion qui est le choix unique et par défaut dans le cadre Conversion vers l'application de développement.
La création d'un fichier de développement à partir d'un fichier d'exécution peut avoir les motifs suivants :
  • Le fichier .med d'origine a été perdu.
  • Seul un fichier .mer a été fourni, mais des modifications doivent être apportées à l'application.
  • Des modifications telles que l'ajout de mots de passe ou l'enregistrement de recettes ont été apportées au fichier .mer lors de l'exécution ; d'autres modifications impossibles à effectuer lors de l'exécution doivent être apportées à l'application sans perte des modifications d'exécution.
  • Des informations enregistrées lors de l'exécution des fichiers .mer (tels que les fichiers RecipePlus mis à jour) doivent être extraites.
D'autres utilisateurs voudront peut-être s'assurer qu'il est impossible d'utiliser le fichier d'exécution pour générer un fichier de développement ou qu'il ne pourra être utilisé que par une personne dûment autorisée. Si tel est le cas, le fichier .mer peut être verrouillé de sorte qu'il ne puisse jamais être converti, ou un mot de passe peut être requis avant le début de la conversion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal