Connexion au serveur réseau
Si votre application s'exécute sur un terminal de la famille
PanelView Plus
et utilise un lecteur réseau partagé pour stocker les fichiers journaux de données, la boîte de dialogue Connexion au serveur réseau
s'ouvre lors du chargement des fichiers d'exécution. Saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom de domaine du réseau. Ces valeurs dépendent de votre réseau. En cas de doute, vérifiez avec votre administrateur réseau.Ces informations sont stockées dans la mémoire RAM et sont effacées au redémarrage de la machine. Elles doivent donc être entrées de nouveau à chaque démarrage du terminal. Si vous cochez la case
Mettre à jour les données d'identification par défaut
, les informations de configuration réseau sont enregistrées.Fournir une réponse