Configurer l'enregistrement des données (onglet Chemins)

Dans l'onglet
Chemins
, indiquez l'emplacement d'enregistrement des fichiers journaux des données d'exécution. Vous pouvez sélectionner le chemin du système par défaut ou spécifier l'emplacement de votre choix.
Chemin du système par défaut
Le chemin du système par défaut sera différent en fonction de l'ordinateur utilisé pour exécuter
FactoryTalk View ME Station
. Les fichiers journaux sont stockés dans :
  • (Applications d'ordinateurs
    Windows
    et applications de terminal
    MobileView
    )
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\Nom de l'application d'exécution\DLGLOG\Nom du modèle de journal des données
    .
  • (Applications de terminal
    PanelView Plus 7
    et
    PanelView Plus 6
    )
    \Windows\Logs\Nom de l'application d'exécution\DLGLOG\Nom du modèle de journal des données
    .
  • (Applications de terminal
    PanelView Plus
    ,
    PanelView Plus Compact
    ou
    PanelView Plus CE
    )
    \Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Logs\Nom de l'application d'exécution\DLGLOG\Nom du modèle de journal des données
    .
Emplacement personnalisé : chemin de stockage des fichiers journaux de données
Saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel le ou les fichiers journaux de données seront stockés lors de l'exécution.
  • Pour les applications d'ordinateur
    Windows
    et les applications de terminal
    MobileView
    , le chemin doit contenir une lettre de lecteur (telle que
    C:\
    ) ou utiliser le style UNC (Convention des noms Universelle).
  • Pour les applications
    PanelView Plus 7
    et
    PanelView Plus 6
    , vous pouvez enregistrer dans un emplacement du terminal, un dossier partagé sur un ordinateur en réseau ou sur une carte SD. Par exemple,
    \Storage Card2\Data\Logs
    spécifie un emplacement sur le terminal
    PanelView Plus 7
    ou
    PanelView Plus 6
    .
  • Pour les applications de terminal
    PanelView Plus
    ,
    PanelView Plus Compact
    et
    PanelView Plus CE
    , vous pouvez enregistrer dans un emplacement du terminal, un dossier partagé sur un ordinateur en réseau ou sur une carte Compact Flash. Par exemple,
    \Storage Card\Data\Logs
    spécifie un emplacement sur le terminal
    PanelView Plus
    ,
    PanelView Plus Compact
    ou
    PanelView Plus CE
    .
    CONSEIL:
    • Pour enregistrer dans un dossier partagé d'un ordinateur en réseau, le style UNC doit être appliqué au chemin. Par exemple,
      \\server\logs
      .
      logs
      est un dossier partagé sur un serveur réseau.
    • Un dossier partagé sur un ordinateur en réseau doit se trouver sur un lecteur partagé.
    • Le réseau doit être équipé d'une résolution de nom de domaine, telle qu'un serveur DNS, pour résoudre le nom de l'ordinateur UNC défini dans votre chemin d'accès.
    • Si vous spécifiez un chemin vers un dossier qui n'existe pas, il sera créé au cours de l'exécution, à condition que l'utilisateur connecté à l'ordinateur d'exécution dispose de droits de création de dossiers pour l'emplacement indiqué.
    • Pour plus de détails sur la conversion de données de points enregistrées vers d'autres formats, comme Excel, reportez-vous aux documents de la base de connaissances suivants : QA33725 -
      FactoryTalk View Studio
       : Utilitaire Visionneuse de fichiers
      et QA3342 - Utilitaire d'enregistrement des données RSView Machine Edition pour la pré-version 4.00.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal